This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:我应该在 REFP 和 REFN 上获得多大的电压

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838246/vsp5610-what-voltage-should-i-get-on-refp-and-refn

器件型号:VSP5610

您好!

您能不能告诉我我我应该接通什么电压

REFP 相对于接地?

REFN 相对于接地?

和 REFP-REFN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    REFP 应为1.45V、REFN 应为0.45V。