This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231读取抖动

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838140/ads1231-ads1231-read-jitter

器件型号:ADS1231

你(们)好,先生

我想设计一个使用 ADS1231的体重秤模块

因为我现在没有称重传感器、所以我向 ADC 输入输入了标准电压、

但我发现 MCU 读数是抖动

SW 按范围打开/关闭

但我安装了标准称重传感器、读数稳定

请提供建议。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不确定"SW is on/off swith scope"是什么意思。  

    将电压连接到 ADC 输入端的一个问题是确保 AINP 和 AINN 处于输入共模范围内。  模拟输入电压必须介于 AVDD-1.5至 AGD+1.5V 之间。  如果输入以 AGND 为基准、其中一个输入连接到 AGND、则会出现问题、因为这超出了共模输入范围。

    一个负载单元输出将大约为激励电压的1/2、此电压处于共模输入范围内。

    此致、

    Bob B