This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:IBIS 模型引脚不符合84引脚 CQFP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838081/ads1278-sp-ibis-model-pinout-doesn-t-correspond-to-84-pin-cqfp

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

您好!

我注意到 http://www.ti.com/product/ADS1278-SP/toolssoftware 上链接的 IBIS 模型 与航天数据表中84引脚 CQFP 封装的引脚排列不对应。  这是有原因的吗? 或者、您是否有此航天封装的其他型号?

谢谢、

将 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    ADS1278-SP IBIS 模型与 ADS1278相同、ADS1278是该器件的商业塑料版本。   该模型中的引脚名称与器件陶瓷版本中的相同引脚名称相对应。  虽然塑料和陶瓷器件之间的封装寄生效应略有不同、但这是该器件唯一可用的模型。

    谢谢

    Christian