This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:ADS5263EVM

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, THS770006, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836456/ads5263evm-ads5263evm

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件: THS770006ADS5263

您好!

我对 ADS5263EVM 中的 VCM 有疑问。 在 ADS5263的数据表中、我看到建议的共模电压=+1.5V (+-50mV)、而 对于 THS770006、该电压需要介于+2.25V 至+2.75V 之间。  但是、在 ADS5263EVM 的数据表中(第38页)、Vcm =+2.5V。 这个+2.5V 输入到 ADC 引脚。

 我是不是说允许向 ADC 的 VCM 引脚施加大于+1.5V 的电压? 您能否解释一下、VCM 电压为何会影响 ADC 频率的下限?  

此致、
Alena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alena、  

    感谢您仔细地评论了这家餐厅!

    与 ADS 相比、THS 具有不同的 VCM 要求。 在 EVM 设计中、有一个未安装的0欧姆电阻器、电阻介于2.5Vcm 和1.5Vcm 之间。  因此、在电流配置中、ADC 输入网络获得1.5V VCM、THS 输出偏置为2.5V。 THS 输出是交流耦合的,因此2.5Vcm 不会传递到 ADC 输入网络。  

    我们以这种方式设计了电路板、以支持其他引脚兼容的运算放大器、其 VCM 可能接受1.5V 电压。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen、

    非常感谢您的回复! 它解决了我们的问题。