This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:有时 DOUT 保持低电平

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866, ADS8325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837939/ads8866-sometimes-dout-remains-low

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件: ADS8325

我们使用 ADS8866测量模拟信号。 我们使用3线模式。 电源电压为3V、基准电源电压为3V 开关电压(以降低功耗)。

在大多数情况下、我获取 DOUT 上的数据。 但有时 DOUT 保持低电平、在这种情况下电源电流大约高2mA。 使 ADC 正常工作的唯一方法是上电复位。 我们是否有可能进入特殊的 ADC 状态(TI 用于生产测试)?

在过去的设计中、我们使用 ADS8325、从未遇到过这样的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此帖子、因为它是重复的。

    此致、
    Keith