This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:AFE4410与其他外设共用 SPI 问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837708/afe4410-afe4410-share-spi-problems-with-other-peripherals

器件型号:AFE4410

1 :硬件低功耗模式 (PWDN)下的 AFE4410:将影响 SPI MISO 引脚(更低)。

2. 软件低功耗模式下的 AFE4410电源 (PDNAFE):SPI 通信正常、但功耗更高(约500uA);

  此时配置:Afe4410_RegWrite (0x23、0x10421B);是否还需要配置另一个?

如何解决常见 SPI AFE4410和其他外设的问题?同时确保不使用的 AFE4410具有低功耗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    我们希望将此讨论离线、因为器件处于 NDA 状态。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?