This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS1235:TI 秤重 ADC 比较

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1234, ADS1232, ADS1231, ADS1230, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838031/faq-ads1235-ti-weigh-scale-adc-comparisons

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ADS1234、 ADS1232、 ADS1231、 ADS1230、 ADS1261

您好!

您能否提供 TI 秤重 ADC 的概述和比较?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我们的秤重 ADC 最重要规格的比较表。 如果您对这些产品或规格有任何其他疑问、请告诉我。

    以下是 TI 其他精密 ADC 产品的链接:

    http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html

    参数

    单位

    条件

    ADS1235

    ADS1234

    ADS1232

    ADS1231

    ADS1230

    ADS1261

    分辨率

    位

    24

    24

    24

    24

    20.

    24

    输出日期率

    SPS

    (最小值/最大值)

    2.5 / 7200

    10/80

    10/80

    10/80

    10/80

    2.5 / 40、000

    输入通道

    (差分)

    3.

    4.

    2.

    1

    1

    5.

    外部 VREF 输入

    2.

    1

    1

    1

    1

    2.

    封装类型

    VQFN-32

    TSSOP-28

    TSSOP-24

    SOIC-16

    TSSOP-16

    VQFN-32

    封装尺寸

    5毫米 x 5毫米

    6.4毫米 x 9.7毫米

    4.4毫米 x 7.8毫米

    6毫米 x 9.9毫米

    4.4毫米 x 5毫米

    5毫米 x 5毫米

    模拟电源电压范围

    (单极)

    (双极)

    4.75V 至5.25V

    ±2.5V

    2.7V 至5.3V

    -

    2.7V 至5.3V

    -

    3V 至5.3V

    -

    2.7V 至5.3V

    -

    4.75V 至5.25V

    ±2.5V

    偏移误差漂移

    nV/°C

    (典型值/最大值)

    (G=128)

    10/50.

    ±10 /-

    ±10 /-

    ±20/-

    ±10 /-

    10/50.

    增益误差漂移

    ppm/°C

    (典型值/最大值)

    0.5/4.

    ±2.5 /-

    ±2.5 /-

    ±2 /-

    ±4 /-

    0.5/4.

    INL

    ppm

    (典型值/最大值)

    ±2/±10

    ±4 /-

    ±4 /-

    ±8/-

    ±6 /-

    ±3/±12.

    输入参考噪声

    nVRMS

    (10SPS、G = 128)

    10.

    17.

    17.

    40

    53.

    12.

    PGA 增益

    1、64、128

    1、2、64、128

    1、2、64、128

    128

    64、128

    1至128

    交流激励

    是的

    -

    -

    -

    -

    是的

    自动置零模式

    是的

    -

    -

    -

    -

    是的

    信号监控器

    是的

    -

    -

    -

    -

    是的

    低 VREF 监控器

    是的

    -

    -

    -

    -

    是的

    功耗

    mA

    (典型值)

    4.7.

    1.5

    1.5

    1

    1

    4.7.

    工作温度 范围

    -40°C 至+125°C

    -40°C 至+105°C

    -40°C 至+105°C

    -40°C 至+85°C

    -40°C 至+85°C

    -40°C 至+125°C