主题中讨论的其他器件: LMK04828
你好
我通过 FMC (JP3在1-2位置)配置 ADS54J64EVM (ADC+LMK)时遇到问题。
我能够与 ADC 通信、但不能与 LMK 通信。 我认为控制 FMC_DIR_CONTROL 信号存在问题。 我的同事正在尝试了解和模拟提供的 CPLD 代码。 同时、我将尝试 LMK04828的4线 SPI 配置。
根据我对要做什么的理解:
1) 在 R113上添加0欧姆电阻器
2) 对于 ADC 和 LMK、主 SPI 控制器应采用4线配置
3) 写入 LMK04828:
write(0x0000,0x80);
//reset
write
(0x0000,0x10);
//disable 3-wire
write
(0x014A,0x33); //enable RESET pin for SPI readback, push-pull driver