This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:使用同一外部基准电源运行两个 ADC

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6030, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837582/ads8866-running-two-adc-from-same-external-reference-supply

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件:REF6030REF5030

您好!

我们正在构建基于 ADS8866 (Vd = 3V3 V 模拟3V3采样率30kHz)的数据采集系统、并且我们要提出两个问题、即外部基准电压电源 REF6030。

是否 可以从单个基准电压源(即 REF6030)运行两个 ADS8866、或者我们需要为每个 ADC 配备两个专用基准源?

在 ADC 之前、我们有同相运算放大器电路来提高输入信号的增益、我们希望将放大器偏置为 Vref/2。 问题:

我们能否使用简单的电阻分压器将其连接到 REF6030的 Vout、

或者、我们应该在 REF6030的 Vref 输出和我们的 OPAMP 电路之间放置一个 OPAMP 缓冲器、

或者、运算放大器偏置电路必须独立于也为 ADC 基准供电的 REF6030?

请告知、  

钟乳器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stalker、

    由于采样速率为30ksps、因此您可以在两个 ADS8866之间共享单个 REF6030。  但是、我们尚未验证这种方法。

    2.您可以使用直接连接到 REF6030的电阻分压器。  您应该添加一个滤波电容器以降低分压器输出端的噪声(Vref/2)

    我建议使用单个基准、例如 REF6030或 REF5030、并为每个 ADS8866使用单独的缓冲器。  然后、缓冲器将驱动每个 ADC 的瞬态电流、您可以为基准输出添加额外的滤波功能。  下面的电路应该工作良好。  您还可以在 Vref 节点上连接电阻分压器以生成 Vref/2。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Keith。 这真的很有帮助