This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:PGA

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADC101C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835334/ads1015-pga

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: ADC101C021

您好!

您能向我解释一下配置寄存器的 PGA[2:0] 吗?

尤其是 FSR 和增益之间的关系

第24/50页数据表。

 谢谢、

 BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moez、


    PGA[2:0]设置设置可设置器件的满量程范围(FSR)。 缩写来自可编程增益放大器。 FSR 设置和增益相互等效。

    例如、假设该器件上的基准电压为2.048V。 对于该器件作为差分输入、该器件的满量程范围为±2.048V。 在这种情况下、所有2^12位都在-2.048V 至+2.048V 的满量程范围内表示。

    如果我有 PGA 来设置增益、那么我可以将器件的增益设置为2。 这将测量更小的输入范围、满量程范围为±1.024V、2^12位的范围更小、LSB 尺寸更小。 在浏览所有 FSR 设置时、您可以构建一个显示 FSR 和增益的表、如下所示。

    FSR 增益
    ±0.256 8.
    ±0.512 4.
    ±1.024 2.
    ±2.048 1
    ±4.096 0.5.
    ±6.144 0.333

    我们之前在数据表中使用了增益/FSR 数、但将其描述为 FSR 更简单。

    请注意、PGA 不是真正的放大器。 在该 ADC 中、通过调节输入采样来实现增益。 我们的一些器件使用与仪表放大器类似的实际放大器。 对于这些器件、您需要了解共模输入范围的限制。 对于这些器件、在高增益条件下、输入应靠近中位电压。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我非常感谢约瑟夫。

    我想就 ADS1015向您提出另一个问题。

    实际上、我没有找到任何有关 I2C 规范中定义的起始字节的信息。

    我可以使用 ADS1015的入门指南、如何使用?

    谢谢、

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moez、



    我不确定您所指的是什么。 您会问什么开始(您能否显示数据表中的位置)?

    如果您参考的是 I2C 启动条件、这是 I2C 的一个标准。 它不是一个完整字节(除非您包含 I2C 地址)。 它有时可能被称为起始位。

    I2C 通信由主器件发送起始条件发起、并由主器件发送停止条件终止。 从高到低
    当 SCL 为高电平时、SDA 线上的转换定义了一个启动条件。 当 SCL 为高电平时、SDA 线上的一个低电平到高电平转换定义了一个停止条件。



    我从 I2C 接口文档中提取了该图、您可以在此处找到该图:

    www.ti.com/.../slva704.pdf



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我不是在问这个问题。 我明白了。 数据表中很清楚。

    实际上、我要问的是 START Byte。 它是 I2C 总线中的保留地址之一。

    您是否将此字节与 ADS1015结合使用?如何(例如、exemple)?

    谢谢、

    BR、

    Moez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moez、


    起始字节不与 ADS1015一同使用。 可与 ADS1015搭配使用的唯一保留地址函数是通用调用和 HS 模式主代码。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我非常感谢。

    我的最后一个问题是、对 ADC101C021请这么认为吗?

    谢谢、

    BR、

    Moez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moez、

    我对 ADC101C021不是很熟悉。 但是、该器件似乎支持 HS 模式 I2C 通信。 因为它没有列出 I2C 常规调用、我想器件不会对该保留地址做出响应。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph、