您好!
我正在尝试将 DAC81416-EVM 与 Arduino Uno 板配合使用、并已成功对 DAC 进行编程、以获得0-5V 范围内的输出。
但是、当我尝试移至其他范围、-5至5V、-10至10V (使用范围寄存器)时、我不确定如何在将 DAC 数据寄存器编程为0时获得负振幅、从而使 DAC 输出变为0V。
任何寄存器中是否有符号位?
有关当前配置的信息:
我的代码中所有4个范围寄存器的值都设置为0xAAAA (获取-10至10V)。
我已使用 Vcc=15V、VSS =-15V、Vdd/Vaa =5V。
请告诉我数据表中是否存在有关此内容的任何信息、或者如果您可以直接帮助我、这将是一个很好的帮助。
谢谢、此致、
Sufyan Khan