This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:ADS114S06B 中的噪声问题

Guru**** 2766665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B, ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837686/ads114s06b-noise-issue-in-ads114s06b

器件型号:ADS114S06B
主题中讨论的其他器件: ADS114S08B

尊敬的所有人:

我正在使用 ADS114S06B、如附件中的 SCH 所示。 它旨在测量热电偶。

当使用电源接触器操作我的最终产品时、A/D 会受到噪音的影响、并且它停止工作:当发送 ReadData 命令(连续模式)时、A/D 的应答为0 (数据、状态寄存器和 CRC)。

somone 能帮我解决这个问题吗?

B.R、

e2e.ti.com/.../INPUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    欢迎来到 E2E 论坛!  当您提到电源接触器的使用时、 这些接触器是否在 PCB 外部运行(例如打开电机)?  强 EMI/RFI 可通过用作天线的电缆进入系统。  可能需要采取额外的预防措施、以防止较大的瞬变进入测量系统。

    您可能需要添加 TVS 二极管来限制瞬态。  我看到在 R7处的 TC 输入端有一些二极管、但它连接到基准、而不是应该提供瞬态的接地点(最好是接地)。  基准输入直接连接到 AINCOM 的 ADC 输入。  由于 TC 将连接到标有2和3的输入连接器、因此会有大量瞬态电流进入 AINCOM。

    进入 ADS114S08B 模拟输入的电流必须被限制在不超过10mA 的最大值。  这需要在基准和 AINCOM 引脚之间串联一个电阻。  此外、您需要防止瞬态进入电源、并且并联基准可能无法足够快地限制电压。  我建议在传感器输入端添加 TVS 二极管、以将电压限制为合理的电压值。

    此致、

    Bob B