This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:将模拟多路复用器与 ADS1299搭配使用、可实现18通道双极信号采集

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837475/ads1299-using-analog-multiplexer-with-ads1299-for-18-channel-bipolar-signal-acquisition

器件型号:ADS1299

你好

现在、我有一个使用 ADS1299的18通道双极 EEG 和5个 CD4052 (双路4线至1线多路复用器)。

EEG 信号进入多路复用器、然后其输出通过抗混叠滤波器、然后进入 ADS1299输入通道。 在该项目中、我只为每个多路复用器使用通道1 - 5;1通道。

到目前为止、这就是我设计该系统的方式:

  1. 将多路复用器通道设置为1。
  2. 读取每个输入通道中的数据。
  3. 将输出保存在数组中
  4. 对通道2、3和4重复步骤1-3。

因此、我的数据数组包含每个18通道的一个样本。 在此系统中、我对 ADS1299使用1000SPS、因此我希望18个通道的每一个通道都可以获得250SPS 的速率(从1000SPS 除以4个多路复用器通道可获得250SPS 的速率)

这种方式是否起作用? 您对我的项目有何建议? 如何克服 ADS1299中的数字滤波限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad、

    感谢您的发帖!  

    此设置的主要问题是、通常需要同时从所有通道采集数据。 通过使用多路复用器、不可能同时采样。  此外、数字滤波器在切换多路复用器后需要一些时间来达到稳定(3 *数据速率)、因此数据采集之间会存在明显的差距。  

    我建议使用多个 ADS129X 器件并以菊花链或级联方式进行连接、以便能够同时从所有通道捕获数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好! 感谢您的快速回复! 这对我来说非常有洞察力。

    我有下一个问题。
    根据您的信息、如果我可以确定每次数据采集之间的间隙、我应为每个多路复用器通道设置多大的延迟?

    如果我使用1000SPS 速率、那么在多路复用器切换到第二个通道之前、我必须获取多少最小数据?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad、

    很高兴能提供帮助!  

    我真的不知道如何回答这个问题、因为它与您希望在系统中实现的目标有关。 允许更长的采集周期可以减少您的总体"停机时间"、但它不能让您完整地了解所发生的情况、因为您将减少从其他通道进行测量的频率。 另一方面、频繁切换多路复用器会导致更多的"停机时间"、但会更全面地了解所发生的情况。  

    正如我在上一篇文章中所说的那样-通常、您需要两全其美、并将从所有渠道同时采集样本、以便您能够全面了解正在发生的情况、而不是位和片段。