主题中讨论的其他器件:MSP430F249、
我将 ADS7853与 MSP430F249搭配使用、当我与 MSP430F249交谈时、似乎得到了额外的帧。 我在16-CLK 双 SDO 模式下以每帧16个 CLK 周期运行 ADS7853、但是在我运行第一个帧并接收数据后、我在第二个16 CLK 帧上获取数据。 如果没有第二个帧、数据块将移动到第一个帧、我不会返回任何数据。 是否需要第二个帧? 我在阅读数据表时印象中、您只需要一个帧来读取 ADC 寄存器。 我附加了两张示波器图片;一张是两个16个 CLK 帧、另一张是仅一个帧。 此外、我发送芯片的命令是0001_0000_0000_0000。
谢谢你