This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:JESD204接口上的有源通道

Guru**** 2505365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837598/dac38j82evm-active-lanes-on-jesd204-interface

器件型号:DAC38J82EVM

我正在运行通过 JESD204B 接口连接到 DAC38J82EVM 的 TSW14J56板。

使用 快速入门指令配置 TSW14J56时、我会看到屏幕截图中显示的错误。  我单击"OK"、然后再次单击"Send"、没有进一步的错误。  已继续执行后续步骤、重置 DAC 并在 DAC GUI 屏幕上发出 SYSREF、并生成预期的波形(频谱)。

然后、如果我在 DAC GUI 屏幕上查看"Serdes 和通道配置"、它会显示 RX2和 RX3已启用-与使用2个通道的设置一致。  如果我禁用 Rx2、则频谱消失、但如果禁用 Rx3、则一切仍正常运行。  

这是否意味着所有数据都将下降 Rx2?  

先前的错误是否隐含在该错误中?  

我如何知道 JESD 接口上发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您在上述 HSDC Pro GUI 中输入的数据速率会降低系统正常运行的速度。 在数据速率(SPS)窗口中输入的值在数字后面需要"M"表示兆赫、或"G"表示千兆赫。 我 认为您要在此处输入的数字是 "368.64M"。  请尝试一下。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意应该有一个"M"。  我读过一些文档、认为该字段仅影响屏幕底部的 FFT 显示。

    我在 SPS 字段中使用364.68M 重复冷启动序列、并得到相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在此模式下、如果使用 GUI 中的设置、RX3数据将发送到 DAC A、RX2数据将发送到 DAC B。 这就是您在禁用其中一个时看到输出消失的原因。 查看另一个 DAC 输出并执行相同的测试。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢 Jim。  我查看的是 DACB、但另一个 RX 线控制 DACA。