This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638-EP:ESD 分类

Guru**** 2509705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5638-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836707/tlv5638-ep-esd-classification

器件型号:TLV5638-EP

您好、E2E、

美好的一天!

我是否可以知道 TLV5638-EP 的 ESD 分类/级别?

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我已向我们的质量工程师索要这些信息、我们很快就会为您提供相关信息。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    美好的一天!

    请问是否有更新?

    感谢您的支持。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的质量工程师回答如下: "TLV5638MJGB 为±4000V HBM、可用作 TLV5638-EP 的 QBS [通过相似性认证]。   CDM 不可用。"

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的回答。

    此致、

    Franz