This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:通道电压

Guru**** 2538070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837637/ads7952-voltage-to-chport

器件型号:ADS7952

大家好、

在施加电源电压之前、使用施加到 CH 端口的电压是否存在任何问题?

由于它用于监控剩余的电池电量、如果您无法使用上述方法、则需要考虑另一种方法。

该器件由电池通过直流/直流转换器供电。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San、



    通常、在施加电源之前、不应施加输入电压。 如果输入电压明显高于 VA 电源电压、则可能会损坏器件。

    如果您查看绝对最大额定值、可以发现 AINP 或 CHN 至 AGND 不应高于 VA 电源0.3V。 在这种情况下、您可以正向偏置这些引脚上使用的高电流输入保护二极管并损坏结构。





    吴约瑟