This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:没有 RLD 电极即可获得共模信号

Guru**** 2809605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836742/ads1292-without-rld-electrode-getting-the-common-mode-signal

器件型号:ADS1292

尊敬的 TI 专家:

在 E2EChina 的可穿戴设备系统解决方案中,ADS1292右腿驱动配置的一种方法是将 ERL 通过电池驱动到人体、并从 CH1中提取共模信号。

对于 ADS1292EVM 和 GUI、我设置了如下寄存器、但无法获得常规 ECG 波形。 而且、我不理解该配置是如何工作的。 请帮帮我?

谢谢、
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    感谢您发帖。

    您是否能够读回所有寄存器设置并确认其值是否按预期配置?

    根据您的寄存器设置、通道1以12V/V 的增益测量引线 I 如果 IN1P 和 IN1N 之间存在较大的失调电压、则可能会使 ADC 输入饱和(这意味着 PGA 输出大于满量程)。 您能否共享通道1的 ADC 输出波形的屏幕截图? 请指定用于测量的应用输入信号和寄存器设置。 如果信号削波至满量程、请尝试减小增益。  

    通道2的寄存器设置0x87看起来正确。 ADC 和 PGA 断电、多路复用器将 RLDIN 信号路由到 IN2N。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这意味着在 ADC 和 PGA 断电后、无法运行 ell 和 ERA、并且导联2不可用。 但我不明白为什么 RLD 信号可以路由到 IN2N~是否有一些相关信息?

    谢谢、
    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 为什么说它的增益为12V/V? 我~将其设置为6 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    很抱歉。 CH1 = 00h 意味着增益设置为6V/V 我不知道为什么我说"12"、但这是错误的。 我的观点仍然不变-请确认 ADC 输出未在满量程时饱和。

    RLD 信号仍然可以使用内部多路复用器从 RLDIN 引脚路由到 IN2N 引脚。 即使 PGA 和 ADC 断电、多路复用器开关仍可正常工作。

    此致、