This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:I2C 3.3V 逻辑电平与 ADS7828 Vdd 由5V 供电兼容

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836744/ads7828-i2c-3-3v-logic-level-compatibility-with-ads7828-vdd-powered-by-5v

器件型号:ADS7828
主题中讨论的其他器件: TLA2528

我正在进行一项使用 ADS7828以5V 运行 Vdd 的设计。  I2C 总线被上拉至3.3V。  似乎大部分工作正常、但我偶尔会看到一些意外值通过 I2C 从 ADC 返回。  我担心 ADS7828无法可靠地检测到 I2C 总线上的逻辑高电平(3.3V)。  根据数据表、最小逻辑高电平输入阈值为(Vdd * 0.7)、在我的情况下 Vdd 为5V、这意味着最小阈值为3.5V。   

也就是说、3.3V I2C 总线在由5V 电源供电的情况下如何工作?  它可以工作、但利润很小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可能仍能正常工作、但只能勉强工作。 正如您所说的、您正好处于阈值、这意味着任何波动都可能使器件正常工作。 至于有多少裕度、不能说、数据表中给出的参数是我们可以查看的唯一数字。

    话虽如此、这并不是器件的可靠使用。

    我建议查看 TLA2528、这也是一款12位、8通道器件。 但它具有两个用于模拟和数字电源轨的独立电源。 这意味着您可以具有5V 的全输入 电压范围、但正确可靠地使用3.3V 总线。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    这就是我当时的想法。  我假设我可以将模拟电压轨调低至较低水平或查看 TLA2528。  感谢您的建议。

    此致、

    Kevin