This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:如何获取 ADCPRO? 或者将我的 EVM 连接到 LabVIEW

Guru**** 2924990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835907/ads1263evm-pdk-how-to-get-adcpro-or-connect-my-evm-to-labview

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!  

我最近购买了 ADS1263EVM-PDK .. 我不知道如何让 ADCPro 开始处理它(我丢失了封装中的一本小册子、我不确定指令是否在那里)...  

接下来、我需要能够在 LabVIEW 上使用它、所以我想问是否有任何有关如何执行该操作的明确说明。 我以前从未在 LabVIEW 上使用过非 NI DAC:)... 我需要它读取1通道上的电压、采样率为100Hz ...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您可以下载 并参阅《ADS126xEVM 用户指南 》、了解相关说明。

    最重要的步骤是首先安装 ADCPro、然后安装适用于 ADCPro的 EVM 插件(ADS126XEVM-PDK-SW)。

    我不知道有任何特定于 LabVIEW 的指令、但您可以参阅 ADCPro (TM)模数转换器评估软件用户指南(修订版 C) 、了解有关如何使用 ADCPro 的更多指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装 ADCPro,但我的请求一直被拒绝,它所指的电子邮件无法正常工作...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    我担心我们无法在 E2E 上为该问题提供大量帮助、我们主要在该论坛上提供应用支持。 但是、我知道要下载 ADCPro、您必须填写一份表格、提供一些有关您打算使用该软件的信息。 我建议您仔细查看表单、以确保您提供了完整的信息。 如果您填写了表单、但仍有问题、则需要在 http://www.ti.com/support 上创建支持请求 单以获取其他帮助。