This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:写命令无效

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835479/dac161s997-write-command-is-invalid

器件型号:DAC161S997

尊敬的团队:

第一张图片下面是编程。 一条写入命令和三条读取命令。 CSB (蓝色)、SDI (黄色)、SDO (绿色)、SCLK (粉色)波形如下所示。 我们可以看到、SDO 仍然没有变化。 请问原因是什么? 原理图如下所示。 此外、关于时序要求、在我们的数据表中、tZSDO (CSB 下降沿至 SDO 有效)应小于35ns、但客户的 MCU 无法满足此要求。 此故障是否与时序要求相关?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我的同事 Kevin 明天会回来(美国正在度假)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我有一些更新、客户的系统设计和系统原理图如下所示、系统设计中的 LDO2在原理图中为 HT7133-1。 当我测试环路电流时、结果为0。 请回答三个问题吗?

    1.系统设计是否正确? 它们不使用回路电源、而是使用外部电源。

    2.为什么环路电流为0?
    3.当客户尝试通过 SPI 读取状态时,他们失败。 当它们通过 SPI 写入命令时、它们也会失败。 请告诉我原因。  关于时序要求、在我们的数据表中、tZSDO (CSB 下降沿至 SDO 有效)应小于35ns、但客户的 MCU 无法满足此要求。 此故障是否与时序要求相关?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我相信我以前看到过这个原理图、但并非所有原理图都是共享的。 具体而言、GL_3V3网络是如何派生的。 现在、很明显、该电源来自隔离式电源。

    此设计的电源域中存在一些冲突。 电源返回路径是本设计中的"空白"接地符号、与环路通 BJT 连接的路径相同。 另外、还有 LOP+和 LOP-电流环路。 我们不知道环路接收器接地和原理图中的"空白"接地符号之间的相对电势差。 因此、我们不能肯定地说电流在哪里流动。 为了使设计正常工作、需要从回路和连接到返回路径的 OUT 引脚获取电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想确认两点、

    我们推荐的解决方案如下第一幅图片所示、LDO 的输入来自回路电源。 现在客户的解决方案是 LDO 的输入来自隔离式 DCDC、而不是环路电源、原理图如第二幅图所示。 在 MCU 和 DAC161S997之间、客户还添加了光耦合器。 我将向您发送完整的原理图。

    我认为该解决方案也可以、对吧?

    关于 SPI 时序、如果我无法满足以下参数的要求、SPI 能否正常工作? tZSDO>35ns,tSDOZ<0。 请参阅我在第一个帖子中发送的图片。 现在 SDO 的输出异常。 我想知道该故障是否与这两个参数 tZSDO&T SDOZ 有关。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    感谢您通过电子邮件发送机密信息、同时继续此处的讨论。 这对整个社区都很有帮助、因此我很感激。

    问题是、通过由隔离式电源为 LDO 供电、该设计实际上创建了两个电流环路。 DAC161S997预计所有返回电流均会连接 COMA 和 COMD 引脚、因此会通过 OUT 引脚。 当 COMA 和 COMD 连接到 GND 符号时、系统级视图仍会创建两个电流环路、因为 GND 引脚(我之前称为"空白"GND)是指隔离式 LDO 源、而环路电源/GND 是指隔离式 LDO 源 (连接到 loop+和 loop-的内容)。 我们不知道 LOOP-和 GND 或 LOOP+与 GL_3V3 Net 之间的潜在差异-这可能是造成模拟问题的原因。

    这可能也会影响数字。 器件可能已损坏、因为我们不知道器件所暴露的某些潜在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复!

    因此、我应该建议客户更改系统设计、对吧?

    此外、您能否帮助回答有关上一个帖子中时序参数的第二个问题?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    我不确定示波器的运行情况如何捕获您共享的 SPI 总线。 SDO 看起来正与 SCLK 完全转换、这种情况不应该发生、因为数据应该稳定并且准备在 SCLK 上升沿随时钟输出。 此外、即使没有发出读取命令、SDO 的内容也应该是之前的帧 SDI -这些捕获中不会显示这种情况。

    我的最佳猜测是、由于我们之前在原理图级别上讨论的问题、器件可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复!

    我已经为此客户申请了 EVM、今天我们测试了 EVM。 明天、客户将尝试使用 SOC 来控制 EVM 的 DAC161S997。 一旦有任何更新、我将告诉您。

    谢谢、此致、

    雪利