This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7528:4象限运行

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836033/tlc7528-4-quadrant-operation

器件型号:TLC7528

大家好、

客户希望使用 TLC7528芯片来生成调制波:基准电压为±2V、占空比为50%方波、方波频率为2-12kHz 之间的固定频率;输出为峰值可变的双极波。

问题:

TLC7528的4象限运行能否由单个电源供电?

TI 是否有一个可由单电源供电的四象限操作 ADC 芯片?

输出波形类似于以下波形:

此致、
Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的查询。 我正在研究您的问题。 我明天会回来。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam,

     是否  有任何更新?

    此致、
    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对拖延答复表示歉意。 上周非常疯狂。 DAC 采用单电源供电。 如您的文章中所示、可以使用电路实现双极或四象限操作、其中输出放大器为双极。 因此、如果您的意思是我们是否可以使用单电源放大器实现双极运行、答案是否定的

    关于 ADC、您需要在 ADC 论坛中发布查询。

    我希望这能回答你的问题。 请告诉我是否误解了您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC