This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:带宽2GHz?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837309/adc12dj3200-bandwidth-2ghz

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

戴尔

哪款 TI ADC 产品可以处理2GHz 带宽?
频率低于6GHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    这是2GHz 的瞬时带宽? 其他哪些要求很重要? 首先可以查看 ADC12DJ3200或 ADC12DJ5200RF (大模拟输入带宽:直流到9-10GHz)。

    此致、

    Dan