This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:DAC53608–关于 DAC 输出放大器断电(10K 至 AGND)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836442/dac53608-dac53608-about-powered-down-10k-to-agnd-of-dac-output-amplifiers

器件型号:DAC53608

大家好、

 

我们想知道 DAC 输出放大器的断电(10K 至 AGND)状态。

我知道、在低功耗启动模式下、VOUTx 和 AGND 之间的电阻电平为10kΩ μ A。

我的理解是否正确?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideo-San、

    感谢您的查询。 你是对的。 当 DAC 处于断电模式时、在中启用10K 下拉电阻。 否则会断开连接。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru