This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:有关使用 ADS8168的问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836975/ads8168-questions-on-using-ads8168

器件型号:ADS8168

您好!

我对 ADS8168有一些问题、但在数据表中我没有找到很清楚的答案:

1)/CS 应在上升沿之后至少保持 t_conv_MAX 为高电平、以确保转换完全完成、对吗? 数据表(www.ti.com/.../ads8168.pdf)中的图42至46 确实显示了这一点、但我没有找到有关这一点的清晰说明

2) 2)在 DATA_CNTL 寄存器中、可以将 DATA_OUT_FORMAT 设置为包括例如4位通道 ID。 这是否仅在手动模式或其他模式下工作? 数据表中的图44至48 (动态和序列模式)表明、在这些模式下只有16位答案(因此、仅 ADC 值)。

3) 3)在用户手册的第37页上、有一个在"轻松捕获模式"下使用器件的示例。 我想这只是"自定义通道定序模式"的另一个术语、对吧? 如果是、以下行似乎不正确:

"通过将寄存器0x000C 设置为0x002B 来配置通道序列"

我认为这应该是"寄存器0x8C 到0xAB"、您同意吗?

我只是让团队使用自定义信道定序模式、所以我想确保我理解正确...

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    1. 是的,你是对的。 /CS 需要在最长转换时间内保持高电平、即 ADS8168为660nS。

    2. 您可以在这些模式中包含其他通道和状态位、但您将无法以1Msps 的最大速率进行采样。 最大 SCLK 限制为70MHz、如果您需要器件的全1MSPS 速率、这将限制为16b 数据。

    3. 是的,你是对的。 自定义通道配置寄存器的范围为0x8C 至0xAB。 对于此特定示例、您需要设置寄存器0x8C 至0x8F、如表5所示。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答!

    此致、

    Markus