This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:在 AFE4900evm 套件中配置时序1、2和3 LED 模式

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836813/afe4900evm-config-timing-one-two-and-three-leds-mode-in-afe4900evm-kit

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

尊敬的员工:

我已经阅读了 AFE4900数据表和开发人员指南、并尝试修改一些参数、以比较系统如何使用一个、两个和三个 LED。
特别是、我尝试调节计时控制来延长采样时间、LED 亮起参数、但它不能与警告标志一起工作。  
对于我未使用的 LED、我已将其关闭、且电流设置为0、时序大于脉冲重复周期计数、但这也是不可能的。  

您能否给出参考参数来获取 PPG 和 ECG 信号、如第10页开发人员协会文档中的示例图8和9?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    由于器件处于选择性披露状态、我们希望将此对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您提到的问题发送给您、但尚未收到任何回复。  

    如何获得支持?