This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:关于 UART 通信时的寄存器访问和 CD 时序

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8742HEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835936/dac8742hevm-about-register-access-and-cd-timing-when-uart-communication

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件:DAC8742H

我对 UART 使用 DAC8742H 有2个问题。

UART 是否可以访问(读取/写入)寄存器、如 SPI。
   它没有改变调制解调器状态寄存器[0xA0、0x00、0x00]中的第十五个复位标志(带有读取标志)
   并通过 UART 更改复位寄存器[0x07、0x00、0x01]中的复位标志。

2.当 UART 接收到开始的 FSK 信号时、CD 上升沿会频繁移动。
   显示随附的 PDF。
   是否有办法使其稳定?

e2e.ti.com/.../DAC8742H_5F00_FSK_2D00_CDtiming.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Motoo Nakayama]1. UART 是否可以访问(读取/写入)寄存器、如 SPI。
       它没有改变调制解调器状态寄存器[0xA0、0x00、0x00]中的第十五个复位标志(带有读取标志)
       并通过 UART 更改复位寄存器[0x07、0x00、0x01]中的复位标志。

    否- UART 设计为非常简单的1200波特馈通、类似于传统调制解调器提供的接口。 扩展功能仅适用于 SPI 接口。

    [引用用户="Motoo Nakayama">2. 当 UART 接收到开始的 FSK 信号时、CD 上升沿会频繁移位。
       显示随附的 PDF。
       是否有办法使其稳定?[/报价]

    我不确定我是否理解这个问题。 您是指载波检测信号在两个波形中生效时的相位差吗? 这是使用内部或外部滤波器/基准/时钟组件捕捉的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke:

    感谢你的答复。

    DAC8742HEVM 上的 BPF 设置为 JP9[2-3](内部)、JP10-11[2-3](C19)、JP16[5-6](C24)、内部 BPF 由 JP18 (2-3)启用。

    REF 设置在 JP19[2-3]上启用内部1.5V REF。

    HART 时钟的时钟设置为 JP1[1-2](Y1)和 JP2[1-2](Y1)。

    PDF 中的波形显示 FSK 信号上的 CD 上升沿每3次延迟一次。

    此时、UART 每1秒发送一次相同的数据

    您是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫图

    幻灯片右侧的图实际上更能代表我们对器件的期望以及图11中数据表中显示的结果。 您附件左侧的图片让我感到更惊讶。 不过、这两种方法都兼容 HART、因为规范最多可提供5位来置为有效 CD 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke:

    我不知道裁谈会有一个无效的期限。

    我将通过增加序言来处理这一问题,以避免这一问题。

    感谢您的回答。