This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:传感器 AFE 评估板

Guru**** 2753465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90100, ADS1262, ADS131M04, ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836688/lmp90100-sensor-afe-evaluation-board

器件型号:LMP90100
主题中讨论的其他器件: ADS1262ADS131M04ADS1220ADS124S08

您好、社区

是否可以将外部传感器(如太阳能传感器)(用于感应太阳能辐射的两端-光电二极管,如 SUF083J001)连接到 LMP90100评估板(链接)?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我无法跟踪您的链接。 您是否有可以显示的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我很抱歉这个问题。 基本上,我希望使用德州 的 LMP90100传感器 AFE 评估板 http://www.ti.com/tool/LMP90100EB 。 我随附了用户指南供参考。 我无法找到任何方法来提及任何外部传感器(RTD 或内置热电偶除外)都可以连接到电路板。 我很好奇地知道、我们是否可以采取任何方法来工作?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    不用担心。 只要不超出输入范围、该器件就可用于测量您想要的任何值。 正是由于分辨率、采样速度、特性等面向该市场、该系列器件通常用于 RTD 和热电偶。 话虽如此、LMP 系列器件有点旧。 您可能希望查看我们产品系列中的一些更新器件、例如 ADS124S08、ADS1262、ADS1220或 ADS131M04。  

    如果您想到一些标准、例如大量的输入通道、分辨率、采样速度、我可以帮助您缩小选择范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Alex。 感谢你的帮助