This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57EVM

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836200/tsw14j57evm-tsw14j57evm

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7686EVM

您好!

我正在尝试在 HSDCpro 中加载外部模式文件。 该文件是采样率为491.52M 的 LTE 文件、HSDCpro 中的输入数据速率字段也为491.52M。 但我仍然看不到频谱分析仪中的频谱。 此外、在本例中、我使用的是 AFE7686EVM、它将 TSW14J57用作 DAC 的数据采集卡。 我不知道问题是什么。 请帮助解决此问题。 它是包含 I 和 Q 数据的两列.TSW 文件。  

谢谢、此致、

Debalina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debalina:

    您认为问题出在 TSW14J57而不是 AFE768x EVM 设置上的原因是什么?

    这听起来像是 TI 提供的 LTE 模式、因为它是.tsw 格式。  您必须验证 AFE768x JESD 模式的设置是否与您在 HSDC Pro 中加载的 ini 文件相匹配。  我最初的猜测是、您的 ini 文件(以及 JESD 模式)与器件的设置不匹配。  如果发生这种情况、您将无法获得输出频谱。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 HSDCpro 中选择的 ini 文件为 AFE76xx_2x2Tx_44210、选择的数据速率为491.52MSPS。 使用此配置、AFEEVM 设置正常运行、当我使用 HSDCpro 测试文件文件夹中的测试文件时、我可以看到输出频谱。 测试文件由 TI 提供、它是一个20MHz LTE 文件。 但我的问题是、当我使用自己的 LTE 文件(TI 未提供)并采用类似配置时、我无法看到任何输出频谱、即  AFE76xx_2x2Tx_44210作为所选固件、  491.52MSPS 作为输入数据速率(这对应于9.83Gbps 的 JESD 速率)。 在加载我自己 的文件时,我可以在 HSDCPro 中看到频谱,尽管该频谱分布在整个带宽上。 但我在频谱分析仪中看不到任何输出(JESD LED 也不闪烁、这表明这是 JESD 链路问题)。 我使用的是5MHz LTE 过采样率达到491.52MSPS。 我认为我的文件格式和 TI 提供的文件是不同的。 请帮助我运行我自己的文件。  

    此致、

    Debalina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊。  

    TSW 格式是 TI 专有的加密文件。  如果您正在创建自己的模式文件并使用.tsw 扩展名、则程序将无法正确解释数据。  这可能是您在输出端看到扩频(基本上是宽带噪声)并且未正确获得图形的原因。

    您无需使用.tsw 扩展名。  您应该能够以正确的格式在标准.txt 文件中加载图形、然后正常加载。

    或者、您可以与 TI 共享您的图形数据和配置、我们可以帮助您将文件格式设置为正确的格式。

    -RJH