This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:有关 PCB 材料的问题

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54EVM, TSW14J50EVM, ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837110/ads54j54-qustion-about-pcb-material

器件型号:ADS54J54
主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVM

您好!

您是否已在 FR4 PCB 上通过 ADS54J54认证? 我们的电路板非常类似于 ADS54J54EVM、即4个通道上的500MHz 采样时钟、每通道2条 JESD204B 信道(5Gbps/信道)。 我可以看到、您将 Magtron 6用于 ADC 板(FMC 连接器的通道长度约为100mm)、将 FR4用于 FPGA 板 TSW14J50EVM (通道短得多)。 我们的通道长度将为50mm。 我们可以使用 FR4吗?  

顺便说一下、EVM 上链路的任何一侧是否存在任何均衡?

此致/Ramin