This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC 编程问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837217/dac60508-dac-programming-problem

器件型号:DAC60508

您好、Uttam、

根据数据表获取增益= 2 (最大输出电压2*Vref、需要设置缓冲增益= 1、REF-DIV = 0。

我这么做了、但器件输出是2.5V、而不是此设置预期的5V。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这种组合不起作用。 可能是由于 VDD 为3.3V。 要获得5V 输出、我需要 VDD = 5V。

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loenid、

    如果您希望输出达到5V、则至少需要 VDD=5V。  否则、它将钳制在大约电源轨(3.3V)的位置、除非输出端有一些电流负载、在这种情况下、它将稍微降低。  我还会确认您正在正确写入 DAC 寄存器(确保正确设置配置)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Paul。

    谢谢你。

    此致。

    莱昂尼德