This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:自动化 dll 或自动化 API、使用 python 脚本自动更改 ADS42JB69。

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, ADS42JB69, TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836608/ads42jb69-automation-dll-or-automation-api-to-automate-the-changes-to-ads42jb69-using-a-python-script

器件型号:ADS42JB69
主题中讨论的其他器件:LMX2594TRF371109

大家好、

是否仍然可以像使用 python 脚本的 HSDC pro 自动化 dll 或自动化 API 一样或像 LMX2594一样、通过将 tics pro .tlb 文件绑定到 python 并自动化来自动化 ADS42JB69E?

我希望自动运行 ADS42JB69E GUI 或直接更改 ADS42JB69板(硬件)上的值、这两种方法都可以。

完全的想法是自动化我们手动执行的整个过程、我的设置由4个部分组成

ADS42JB69E 16位及其 GUI

TRF371109 IQ 解调器、

LMX2594及其 GUI (TICS pro)和、

TSW14J50数据采集及其 GUI HSDC 专业版

在所有这些部分中、我都通过 GUI (HSDC 专业 GUI、TICS 专业 GUI、TRF3711 GUI、ADS42 GUI)手动进行更改、所有这些更改我都希望使用 python 脚本实现自动化。

我已经为 HSDC 专业版找到了一个,它使用自动化 dll 文件,同样,我希望如上所述自动运行 REST 3 GUI 器件型号设备,请务必建议是否有这样的操作?

HSDCPRO 的自动化脚本位于以下位置:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

有关上述详细信息的任何说明,请告诉我。

提前感谢您  

Rakesh Chahar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    ADS42JB69 GUI 非常旧、无法轻松进行自动化设置。 这是你必须自己做的事情。 我认为这也适用于 TRF371109。 您可能可以使用 HSDC Pro GUI 提供的示例为 TSW14J50创建一些内容。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的回复。

    我找到了 TSW14J50 (HSDC 专业版)解决方案、即使用自动化 dll、只要我可以实现 TSW14J50的自动化、而对于 LMX2594 (TICS 专业版)、我获得了.tlb 文件、我可以从中生成 pybthon 绑定并使用 python 脚本实现自动化。

    --> HSDC 专业自动化 dll 的路径如下:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    -->从.tlb 文件生成 python 绑定的命令如下(对于 TICS Pro (LMX2594))。

    C:\python37-32\python -m win32com.client.makepy -o TICSPro_api.py "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\ActiveXTICSPro.tlb"

    正在为 ADS42JB69和 TRF371109寻找类似的解决方案。 因为我想使用 python 脚本一起自动执行所有这4个部分(ADS42JB69、TSW14J50、TRF371109、LMX2594)。

    总之、非常感谢您的支持。

    对此,

    Rakesh Chahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    真是个好消息。 遗憾的是、由于其他两个 GUI 的版本要旧得多、并且是使用不同的软件创建的、因此我认为您无法为它们找到任何自动化软件。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    最后一个请求是我能否访问 ADS42JB69 .dll 文件功能。 也就是说、我想查看.dll 文件内部函数(以了解函数名称和函数实现)、因为我无法解编译 ADS42JB69 dll 文件(Ivanlys.dll 和 FTDI_Pattern_genterator.dll)。

    一旦我知道、我就可以导入 dll 并尝试通过在 dll 文件的这些函数的帮助下直接在 EVM 板上进行更改来执行自动化权变措施。

    非常感谢 您的持续支持。

    Rakesh Chahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    请参阅随附的文档和示例。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../FTDI-Pattern-Generator-API.doce2e.ti.com/.../FTDI_5F00_PatternGenerator_5F00_Example.c