This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有双极输入的12位低功耗 SAR ADC

Guru**** 1823670 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8364, ADS8665
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836163/12-bit-low-power-sar-adc-with-bipolar-input

主题中讨论的其他器件:ADS8364ADS8665

您好!

在 ADC 产品搜索选项卡上花了几个小时没有成功之后、我决定在论坛中提问:

对于一个项目、我正在搜索能够对双极输入进行采样的低功耗12位 SAR ADC。 我必须数字化的电源电压范围为-0.5V 至3.7V (<100Hz)。 我还想创建一个具有直流偏移和增益衰减的运算放大器级、以将源电压范围缩放到大约3.6V 的微控制器 ADC FSR 中。 这种方法的问题在于校准和长期稳定性。 因此、我正在尝试搜索一个外部 ADC、该 ADC 在转换指定的源电压范围时不会出现问题。

我很高兴提出一些建议。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您是否了解过 ADS8364?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。 尽管该 ADC 具有比我需要的更多的通道(我只需要一个通道)。 数据表中的 Vref、max = 2、6V 和+IN -(-in)、max =+/- Verf。 我不理解如何使用此 ADC 将-0.5V 至3、7V = 4、2V 的范围转换为。 尤其是当我必须具有25V 的共模电压时。

    我需要一个支持双极输入的 ADC、那么它甚至可以是单端的。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    抱歉、发生了太多事情 -我 给您 的器件型号错误、我指的是 ADS8665。  如果您的侧没有电平转换、则需要使用+/-5.12V 范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    没有色情:)

    您的新建议看起来很棒! 谢谢。 您是否具有功耗更低的器件? 我正在执行的项目应由主电池或辅助电池供电、运行时间越长越好。 但无论如何,你的建议似乎是完美的:)

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    不确定采样的速度、但如果仔细查看第7页上的电源要求、功率会根据采样率进行调整。  我们展示了转换过程中的动态功耗与待机和断电电流的关系。  ADS8665数据表中的第9.2节还介绍了如何使用 nap 和断电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    是的,我知道规格,它很好,但我只是想问,是否有一个稍好一点的规格;)

    无论如何、感谢您的建议和帮助、您解决了我的问题!

    此致

    Benjamin