This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC 编程问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836941/dac60508-dac-programming-problem

器件型号:DAC60508

我已从 DevID 寄存器接收到项目 ID 代码:0x2816、但无法在 OUT 引脚上获取任何值、

我正在尝试执行以下操作:

WriteReg (触发器、0x000A);
WriteReg (SYNC、0x0000);
WriteReg (增益、0x00FF);

WriteReg (DAC0、0xFFE0);
WriteReg (DAC1、0xFFE0);
WriteReg (DAC2、0xFFE0);
WriteReg (DAC3、0xFFE0);
WriteReg (DAC4、0xFFE0);
WriteReg (DAC5、0xFFE0);
WriteReg (DAC6、0xFFE0);
WriteReg (DAC7、0x7FF0);

出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    感谢您的查询。 您的 VDD 是什么? 您是否正在使用内部基准? 确保在数据表第7.3节中指定的基准和 VDD 之间有余量。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

    VDD - 3.3V。 是的、我使用的是内部基准。

    VDD 和 VIO 引脚连接在一起、连接到3.3V 电源。

    这会是个问题吗?

    谢谢。

    此致。

    Leonid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    在我向   增益寄存器的 REFDIV-EN 位写入1之后、它开始工作。

    谢谢。

    Leonid。