This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:采样精度

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952, ADS7952-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836566/ads7952-q1-the-sampling-accuracy

器件型号:ADS7952-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7952

您好!

有关 ADS7952采样的以下问题、请帮助我解决。
当前项目为800V 高压采集、ADS7952-Q1采用手动模式进行通道选择。
1.如果未施加电压采样通道0,则上部计算机可以读取0.45v 的多个电压。 当输出和施加电压时、收集的电压值与初始读取电压值相加;
2.当每条线路被单独收集时,所收集的电压低于理论电压值,即0.45v 的倍数;
3.手动模式将对相邻通道的采样产生影响。 当两个通道同时连接时、较低通道的电压将大于较高通道的电压。
电压越高、通道1收集的电压误差就越大

数据:

我们现在使用2*REF。 当通道0未连接到63.2v 时、上部计算机读取0.25432v 电压或两次或三次跳动。 连接63.2v 后、电压大约为63V。
当单通道1连接到63.2v 时、可以拾取61V 左右的电压。
当单通道2连接到63.2v 时、可以拾取61V 左右的电压。
单独连接的后部通道与此类似;
通道0和通道1同时连接到63.2v。 通道0可拾取大约63V 的电压、而通道1可拾取62.5671V 的电压。
通道1和通道2同时连接63.2v 电压。 通道1可拾取大约61V 的电压、通道2可拾取62.5671v 的电压。 相邻通道将产生影响。
当通道0、1和2完全连接到63.2v 时、如果通道0大约为63V、则可在通道1和2中获得62.5671v。
通道之间的误差大小均为0.25432v 的倍数。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎 在输入的某个位置有一些拾取。  您的电路设置是什么?  这  是通过导线完成的、还是在 PCB 上完成的?

    此外、您的输入源是什么? 该误差是否可能是由于降压操作的执行方式造成的?

    我建议首先查看输入电路不同点的电压、以查看问题发生的确切位置。 例如、直接测量源输出端的电压、然后在每个降低电压的后续节点处测量电压。 然后、测量 ADC 输入通道上的电压、然后测量 MXO 引脚和 AINP 引脚上的电压。 此时电压应已在2*Vref 范围内。

    此致

    Cynthia