This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:与评估板结合使用的超声波探头

Guru**** 2769685 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5816EVM, TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835741/afe5816evm-ultrasound-probe-used-in-combination-with-evaluation-board

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5816TX7332AFE5832LP

我们希望制造便携式医疗超声波测试设备。 在方案阶段、我们看到了 AFE5816。 我们希望与评估委员会进行初步评估。 我们希望推荐用于测试评估板的匹配超声波探头的品牌模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    我不确定您的帖子中是否有关于 AFE5816EVM 的任何问题。

    请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、  

    也许您可以查看此应用手册以了解更多信息。 建议使用 AFE5832LP 和 TX7332。  

    抽象超声波成像广泛用于医疗和工业应用。 在过去十年中、高度集成的片上系统已取代了许多分立式电路。 超声波模拟前端和发送器芯片在功耗和尺寸方面实现了超过80%的缩减。 这些进步将超声波技术从利基放射应用推向广泛的护理点应用、例如方便使用与智能手机或电极连接的智能超声波探头。 本应用报告分别讨论了 TI 最新的32通道模拟前端和发送器 AFE5832LP 和 TX7332。 这些器件可在传感器中集成真正32至64通道数字波束形成器的所有电子器件、同时实现极低功耗。 这些部件还使系统设计人员和医生能够为无法进入医院的患者提供即时、高质量的医疗图像护理。

    谢谢!