This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:DAC5682Z &放大器;LMK04828

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC5682Z, CDCM7005, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836879/dac5682z-dac5682z-lmk04828

器件型号:DAC5682Z
主题中讨论的其他器件:LMK04828CDCM7005CDCE62005

大家好、

附上我的答案。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../LMK04828-_2600_-DAC5682Z.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、随附了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    这听起来不像 DAC5682z 问题、而是 LMK04828配置问题。 原因是 DAC5682z 一直在 EVM 上使用 CDCM7005和 CDCE62005 LVPECL 驱动程序、没有问题。  

    LMK04828 LVPECL 终端需要120 Ω 下拉电阻或240 Ω 下拉电阻器来偏置 CML 驱动器。 我感觉下拉端接未与 LMK04828中的驱动器编程选项一起正确设置。 您必须发布更详细的问题并向时钟/计时产品团队提供示波器测量、以便进一步调试。 还需要在时钟/计时产品 E2E 中解决240ohm 缺少文档的问题。

    -Kang