This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:JESD204B 重新同步

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, LMK04821, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835616/ads54j69-jesd204b-resynchronization

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: LMK04821ADS54J60

您好!

我的客户对 ADS54J69有疑问。

[问题]

他们正在使用 Xilinx Kintex7 JESD204B v7.1逻辑内核 IP 评估 ADS54J69。

JESD204B 通常正常链接。

但是、有时 JESD 链路会间歇性中断并重新同步。

在这种情况下,观察到以下错误:

* JESD204 PHY 的 RX 视差误差

* JESD204 PHY 的表中未列出 RX

这是否会导致 ADS54J69?

您是否知道导致此错误的原因?

是否有解决此错误的方法?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

     此接口使用的 ADC 采样率、ADC 模式、SYSREF 频率和 SerDes 通道速率是多少?

    他们是否查看了串行器/解串器通道眼图数据?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。

    它们的配置如下。

     * ADC 采样率= 330MSPS (输入时钟= 660MHz、2分频)

     * ADC 模式= 40x 模式(2个有效通道/器件)

     * SYSREF 频率= 1.03125MHz

     *串行器/解串器通道速率= 6.6Gbps

     * K (每多帧的帧数)= 5

    它们没有查看 SerDes 通道眼图数据。

    他们将尝试一下、但现在没有。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    这些数字看起来正确。 您能告诉我他们是如何生成器件 CLK 和 SYSREF 的? SYSREF 是交流耦合还是直流耦合? 如果是直流耦合、该信号的共模电压是多少? 串行器/解串器线路是否交流耦合进入 FPGA?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我确认了您的问题。

    [Q1]  他们如何生成器件 CLK 和 SYSREF?

    [A1]它们使用 LMK04821生成器件 CLK 和 SYSREF。

        DCLKout0 -> FPGA 器件时钟330MHz

        SDCLKout1 -> FPGA SYSREF 1.03125MHz

        DCLKout2 -> ADC 器件时钟660MHz

        SDCLKout3 -> ADC SYSREF 1.03125MHz

    [Q2] 是 SYSREF 交流耦合还是直流耦合?

    [A2]它是交流耦合。

    [Q3] 串行器/解串器线路是否交流耦合进入 FPGA?

    [A3]这些是交流耦合。

    [我的补充意见]

    我确认 RBD 值和每个串行器/解串器线路的延迟。

    我认为每个串行器/解串器线路的延迟变化都由 JESD204B 概念中的弹性缓冲器吸收。  

    如果 K 值较大、LMFC 频率将变慢、裕度将增加。

    此外、RBD 可以调整弹性缓冲器释放点。

    他们选择了 K 值5。

    我认为这个值相对较小。

    此外、它们可能不会调整 RBD 值。

    你呢?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    为什么不允许它们增加 RBD 值? 这等于 K 吗? 这是它可以达到的最大值。 在建立链路后、它们是否会关闭 SYSREF?

    建立链路后,让它们向地址0x54写入数据值0x30以忽略 SYSREF 输入。 这在主页0x80中、当前数据表不显示这一点。 如果 SYSREF 交流电容器的输出上存在可能导致错误 SYSREF 的随机脉冲、器件将忽略此情况。 该寄存器显示在 ADS54J60数据表的最新副本中、并将在下一版本中添加到 ADS54J69中。

    此致、

    Jim