This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:中断屏蔽寄存器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836822/adc128d818-interrupt-mask-register

器件型号:ADC128D818

在 ADC128D818数据表的第8.6.4节中、这意味着什么?

 

默认值[7:0]= 0000_0000二进制

 

这是否意味着默认情况下、任何通道的中断都不会传播到/INT 引脚?

 还是相反?

-Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、


    第8.6.4节介绍了中断屏蔽寄存器。 寄存器中的任何1都会屏蔽相应的中断状态不会传播到中断输出引脚。

    使用默认值00h 时、不会屏蔽任何通道中断(并且中断会传播到/INT 引脚)。


    吴约瑟