This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271EVM:输入缓冲器和电压电平

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836786/ads1271evm-input-buffer-and-voltage-levels

器件型号:ADS1271EVM
主题中讨论的其他器件:OPA1632ADS1271

大家好、

我正在使用 ADS1271EVM、并对可选输入缓冲级有疑问。 从用户指南中可以看出、ADS1271EVM 使用全差分放大器 OPA1632作为 ADS1271的输入缓冲级。 用户指南说明 OPA1632使用+-15V 电源电压、此外、增益似乎为1 (1k Ω 作为输入和反馈电阻器)。 最大值 如果增益为1,电源电压为+-15V,信号电压是否可以连接到输入缓冲级?

我想说、即使 OPA1632的电源为+-15V、我也不能测量高于 ADS1271满量程范围(+-Vref)的信号电压、否则我会损坏 ADS1271或我的想法是否有错误? 如果是,当我不能测量+-Vref 时,使用+-15V 作为电源电压的原因是什么??  

这让我感到困惑 也许可以在这里解释一下

非常感谢。

此致、

图格鲁尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tufrul、

    ADS1271的最大差分输入电压为+/-Vref。  对于 EVM、这将是+/-2.5V 差分电压。  当相对于 AGND 引脚进行测量时、AINP 或 AINN 输入端的最大电压将为 AGND-0.1至 AVDD+0.1V。  EVM 使用 AVDD=5V、因此该范围为-0.1V 至5.1V。

    正确、如果在使用+/-15V 电源时向 EVM 输入(OPA1632的输入)施加-10V 的差分电压、则可能会损坏 ADC 输入。  OPA1632具有有限的输出摆幅、因此电源电压需要远高于输入信号范围。  如果您使用的是工作台电源、并且可以设置电流限制电平、请将其设置为大约50mA、这将有助于保护 ADC 输入。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用