This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1232REF, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836296/ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232
Thread 中讨论的其他器件:ADS1235

大家好、  

目前、我正在设计一种工业规模、最大重量为15吨(6个负载单元、每节3吨并联)。 主要要求是分辨率约为50千克(24位分辨率很容易)和热稳定性。

我已经测试过 ADS1232、但我之前的结果非常糟糕、噪声水平很高(与 HX711的结果相比)。 在我之前的配置中、我没有考虑模拟信号的滤波器。  

我的问题是、考虑到热稳定性、ADS1232是否是此应用的理想选择? 考虑到 HX 不使用模拟滤波器、模拟滤波器对于应用而言是否至关重要?   

正如我在 ADS1232REF 用户指南的图表中看到的、滤波器是否用于数字信号、是否有必要?  

谢谢您!  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    欢迎来到 E2E 论坛! 实际上、ADC 的 ADS1232噪声实际上大约是 HX711噪声的1/2、因此您不应该看到更高的噪声。  最好至少使用抗混叠滤波器、实际上、HX711数据表确实显示了使用100欧姆输入电阻器和100nF 差分电容的模拟低通滤波器。  大多数噪声都发生在电缆上、因此无论您使用哪种设备、最好使用屏蔽电缆并将屏蔽层正确端接至接地。

    ADS1232REF 展示了一个完整的设计。  您将注意到、模拟滤波器有占位符。  在数字信号线路上添加了 EMI/RFI 滤波。  这些数字线路滤波器不是必需的、但可以帮助处理外部噪声和瞬变。

    您说您看到了很多变化。  您能否向我发送您的原理图、说明如何连接 ADS1232、使用的电源电压、所选数据速率以及您在代码中看到的实际数据(无负载连续测量的集合)?  了解您使用的称重传感器的灵敏度(以 mV/V 为单位)和激励电压也会有所帮助。

    HX711在许多方面与 ADS1232类似、但必须注意进行比例式测量、并且 ADS1232配置正确。  当速度引脚设置为0 (10sps)且增益设置为128 (GAIN0和 GAIN1设置为逻辑高电平)时、您将看到最低噪声。  最佳动态范围将在5V 模拟电源下发生。  激励源也应设置为5V、其电压源与基准源相同。  

    如果称重传感器的灵敏度为2mV/V、则应能够使用 ADS1232获得远低于1kg 的分辨率。

    如果您需要性能稍好的器件、可以考虑使用 ADS1235。  使用其中的2个器件、您可以以更高的数据速率测量6个负载单元、但会以更高的噪声为代价(使用内部多路复用器)。  与 ADS1232相比、ADS1235的热漂移性能也会稍微好一些。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好、感谢您的回复! 
    之前对这两个集成电路的实验是在穿孔的原型 PCB 中进行的、这在某种程度上解释了噪声结果。 完全忘记 HX 模块中的滤波器、因此比较非常不公平、并补充说 HX 有自己的稳压器(方案和图形如下)。
    称重传感器的灵敏度为3mV/V、激励电压为5V (每个组件的源相同)、速度= 10SPS、增益= 128。 为了进行公平比较、我将为 ADS 添加滤波器和单独的激励电压源、并对结果进行评论。 需要注意的另一点(我在最初的问题中忘记了)是、为称重传感器推荐的励磁电压为12V、但我找不到一个 ADC 允许我以大于6V 的电压进行励磁。  再次感谢您的答复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    对于 ADS1232、CLKIN 和 TEMP 引脚应连接到 GND。  如果这些引脚悬空、则 ADS1232可能会出现不稳定的行为。  AINP1和 AINN1之间的差分电容非常重要。  向输入端添加额外电阻有助于定义特定的滤波器截止频率。

    就负载单元而言、我还没有看到需要10或12伏电压的负载单元、即使是推荐的电压也是如此。  较高的电压有助于克服一些噪声、但您需要使用双极电源电压进行激励、以使输入保持在 ADC 的适当共模范围内。  这种电源布置还会阻止您进行比例式测量、基准源或激励源的任何漂移都将成为测量的一部分。  比例式测量的值、其中基准和激励电源来自同一个源、是源的噪声、源的任何漂移都将抵消测量结果。

    此致、

    Bob B