This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085:DAC128S085的 MSPS 是什么

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC128S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835556/dac128s085-what-are-the-msps-of-dac128s085

器件型号:DAC128S085

DAC128S085的 MSPS 是什么

2、A 和 B 之间的区别是什么、通道数除外。协议是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    1、SPI 更新速率可以> 1.5MHz、但稳定时间将是限制因素。 在6us 稳定时间内、最大更新速率将限制为166kHz。

    2. DAC128S085没有 A 和 B 型号。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .DAC128S085 和 DAC124S08之间的区别是什么、通道数除外。协议是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、协议是相同的。  主要区别在于通道数量。

    谢谢、

    Paul