This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:有些问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835662/dac8568-some-problems

器件型号:DAC8568

你(们)好  

我在 dac8568数据表中遇到了一些问题。  

1 -数据表中 A、B、C 或 D 级的含义是什么。 是购买器件时可以选择还是我们可以更改的设置?

2 -当我们为内部基准加电时、灵活模式和静态模式之间有何区别? 在这两个器件中、我们在数据表中都有相同的选项。 它只是我们应该发送到移位寄存器的位的不同之处。

3 -我们如何为加载数据选择同步或异步模式?

4-数据表第36页中的"更新选定的 DAC 寄存器"有什么作用? 写入这样一个寄存器有什么不同? DAC 在 SCLK 的32个下降边沿或/LDAC 的下降边沿上更新、那么这个代码会做什么?

5 - 3种不同的断电模式之间有何不同? 如果我们希望某个通道在短时间内不发送任何电流、最好关闭该通道的电源或向该通道写入00000000、如果选择断电、哪种模式更适合我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mojtaba、

    明天、我团队的 Uttama 会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    1.以下是等级:

    A 级:较低精度基准(电压和漂移)、DAC 从零标度开始

    B 级:较低精度基准、DAC 从中标度开始

    C 级:更高精度基准、DAC 从零标度开始

    D 级:更高精度基准、DAC 从中标度开始

    2.在静态模式下、当 DAC 关断时基准将关断、当 DAC 启用时、基准将启用。  在灵活模式下、您可以启用基准、即使 DAC 关闭、该基准也将保持启用状态。  这样、您就可以将基准用于外部功能、而无需担心 DAC 通道的状态。

    3.对于同步模式,LDAC 引脚应连接到 GND。 对于异步模式、数据锁存在 LDAC 的下降沿。

    该器件采用双缓冲器拓扑、这意味着有一个输入寄存器和一个 DAC 寄存器。  DAC 寄存器是当前由 DAC 输出的值。  输入寄存器只是一个数据存储寄存器。  如果在异步模式下使用器件、则应向输入寄存器写入数据。  这将存储该值、直到导致输入寄存器值被复制到 DAC 寄存器值中、从而更新 DAC。  这可以是 LDAC 边缘或软件 LDAC 命令。 您还可以通过直接写入 DAC 寄存器来绕过此过程。

    如果您处于同步模式、则输入寄存器值会在 SPI 命令结束时自动复制到 DAC 寄存器。   

    5.如果您不想在 DAC 中输出电流,则应使用高阻态模式。  这使得输出高阻抗(悬空)。  其他断电模式通过1kΩ Ω 或100kΩ Ω 电阻器将输出端接地。  如果您将 DAC 输出设置为代码0、它会将输出驱动为0V、因此它可能会提供电流。

    谢谢、

    Paul