This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DACCLKSE

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835478/dac38rf83-dacclkse

器件型号:DAC38RF83

你(们)好

输入 DACCLKSE 电气特性是什么? (最小\最大电压... 频率,)

需要交流/直流耦合 ?

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    单端时钟在内部偏置、共模电压为500mV。 如果您选择直流耦合、请确保时钟驱动器共模也为500mV。 或者、您可以交流耦合、而不必担心匹配共模电压。

    对于最小/最大电压、我建议使用以下100mV (最小值)和950mV (最大值)

    最大频率为9GHz

    谢谢、

    埃本