This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:布局和 GND 连接

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836697/amc1305m25-layout-and-gnd-connection

器件型号:AMC1305M25

我对这里的两个问题很好奇。

为什么 AMC1305M25的 AGND 引脚需要连接到 R SHUNT 端子之一? 浮动电源需要连接到 AMC 器件的 AVDD 和 AGND 引脚以获得偏置电源、对吧? 还是其他好原因?

2.关于 Δ-Σ ADC 的布局、一般而言、IGBT 模块可能远离 AMC1305器件、R SHUNT 取决于不同的外形尺寸。 如果是、如何在 AMC1305的 AGND、栅极驱动器的接地、IGBT 的 GND 和 Rshunt 之间进行布局优化? 哪些 GND 连接应尽可能靠近?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    AMC 器件的 AGND 通常连接到其中一个 RSHUNT 端子以及负输入端、以便正输入可以摆动至+/-250mV。 浮动电源也必须以该 GND 为基准、以便系统漂移在一起、并且不会超出可接受的电源范围和输入共模限制等器件额定值。  

    将分流器放置在靠近器件的位置、并确保从分流器到器件输入的走线长度匹配是一个好主意。 它的其余部分取决于系统和可能的情况。 需要考虑许多因素、例如存在哪些其他组件、电路板层数、使用的 GND 平面或布线等 GND 层有很多理论、很难形成一个"真正"的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正如 Alex 提到的、AMC1305的输入共模范围限制为 AVDD 电源电压、因此通常 AINN (或 AINP)节点以 AGND 引脚为基准、以确保不超过器件的 VCM 限制。

    理想情况下、AGND 连接在分流器附近、而不是通过键合线和 IGBT 模块的主体。  这种类型的连接会增加一些寄生阻抗/电感、并可能影响测量结果。  我将尝试从 TIPD 中发送一些详细信息、SEM 团队 在其中对直接连接与 IGBT 体之间的影响进行了一些表征。