This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05-Q1:AMC1304

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TIDA-01094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835477/amc1304m05-q1-amc1304

器件型号:AMC1304M05-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075TIDA-01094

我将测量双交错式升压转换器中的电感器电流和逆变器的电感器电流。

1) 1)在 AMC1304数据表中提供的示例中、该示例用于测量半桥拓扑或全桥的电流、它在测量升压转换器的电感器电流时是否起作用?

2) 2)为了给 AMC1304供电、我将使用隔离式电源(反激式转换器)将80V 降至12V、为 AMC1304的12V 侧和隔离式高侧低侧栅极驱动器供电、 然后、使用非隔离式电源将该12V 电压再次降压至3.3V、以便为 TMS320F28075 DSP 和 AMC1304的3.3V 侧供电。 在 AMC1304的数据表中、使用浮动电源为其12V 侧供电。 由于我将使用三个 AMC1304进行电流测量、我的电源方法是否正常工作(80V 至12V 隔离)(12V 至3.3V 非隔离)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对于 Q1、是的、您可以将 AMC1304用于此类 应用。

    对于 Q2、可能我在这里缺少一些东西-将 AMC1304的 LDOIN 的80V 降至12V 是可以的、但对于 DVDD 轨使用同样的12V 电压降至3.3V、DSP 电源听起来像是您一起绕过了隔离。  您能否提供方框图或原理图、说明您打算如何连接所有设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实阅读了 TIDA-01094、其中 AMC1304用于电流感应。 齐纳二极管稳压器用作电流感应中使用的每个 AMC1304的浮动电源。  

    正如您说过的、12V 和3.3V 之间没有隔离、我同意您的观点、即隔离被绕过。  

    我想我将使用齐纳二极管稳压器为电流感应中使用的 AMC1304的高侧提供浮动电源、并使用隔离式电源从12V 降至3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  请告诉我们您的项目是如何实现的!