This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1218:从 PWDN 时序返回

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1218, ADS1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836331/ads1218-return-from-pwdn-timing

器件型号:ADS1218
主题中讨论的其他器件: ADS1243

我们将在两个芯片中使用 ADS1218 (和 ADS1243)、我们使用/PWDN 引脚来关断器件以节省功耗。  我的问题是提出/PWDN 后多久芯片就可以使用了?  数据表中似乎没有这方面的规格。

谢谢你。

Paul Mayer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很高兴听到您的声音!  由于模拟部分和数字部分的电路都断电、因此您基本上具有一个 POR 启动周期、这需要振荡器重新启动后内部电路稳定。  振荡器时间可能随温度的变化而变化。

    对于 ADS1218 (我认为这与 ADS1243相似、因为两者的器件处理过程相同)、至少需要2640个 tosc 周期才能完成复位时间(请参阅数据表第9页上的时序表)。  当使用2.4576MHz 晶体时、您需要在振荡器启动后的最短1.08ms 内等待相同的时间周期。

    这是我可以为您提供的最佳信息、因为这不是针对相关器件的特性。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob!