This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:不同肤色下的氧饱和度

Guru**** 2864100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836231/afe4900evm-oxygen-saturation-with-different-pigmentation-of-skin

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

我们有一个评估板、但需要学习如何获得准确的 SpO2值、尤其是当我们进行氧饱和度低至70%的缺氧研究以及皮肤的不同色素化时。  您是否有资源开发该研究的算法?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    由于 AFE4900是在选择性披露下共享的,因此让我们在 biosensing_afe-support@list.ti.com 上脱机讨论。

    此致、

    Prabin。