This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:输出高频谐波问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835440/dac7311-output-high-frequency-harmonic-problem

器件型号:DAC7311

大家好 、

DAC7311用于射频信号、但输出具有高频谐波、这会对射频性能产生不良影响。

DAC7311 由3.3V LDO 供电、输出设置为0.9V、 电源的频谱如下所示、可以看出电源在高频时非常清晰。

然而、下面显示的输出频谱具有大约为311kHz/631kHz/941kHz/1.251MHz 的高频谐波。 输出与负载断开并直接测量。 SPI 时钟频率为4.5MHz、这就是图片中存在4.5MHz 谐波的原因。

您能否说出输出为何具有高频谐波? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    DAC7311产生的输出信号是什么? 您提到您有一个4.5MHz SPI 时钟-您要向 DAC 写入什么内容?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    DAC7311输出被设定为0.9V、一个恒定电压。 您能否帮助告知为什么存在高频谐波? 谢谢!

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    DAC7311没有任何内部高频功能。  您说您没有与 DAC 通信、因此它应该处于稳定状态、并且不应产生任何谐波。

    请注意、DAC 的基准是电源、因此可以在输出端看到电源上的高频噪声。  尝试测量电源以查看您是否具有相同的谐波。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

    第一张图片是电源频谱、可以看到没有明显的高频谐波。 但是、第二张图片中的输出具有高频谐波、这就是为什么我要问您是否知道为什么会发生这种情况。

    谢谢、  致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    很抱歉、我错过了电源图。

    DAC 输出上是否有容性负载? 它是否会振荡?

    更确切地说、您是向 DAC 重复写入0.9V、还是它们只对器件寻址一次? 如果它们停止 SPI 时钟、会发生什么情况?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    无论是否存在 SPI 时钟、结果都是相同的。 稍后我将在获取 EVM 和反馈时对其进行测试。  谢谢!

    此致!

    Hao