This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:无法对 FPGA 进行编程

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836534/tsw1400evm-failed-to-program-fpga

器件型号:TSW1400EVM

您好!

通过使用高速数据转换器专业版软件验证 TSW1400EVM 的行为后,发现固件下载过程失败。 是否存在发现此错误的潜在根本原因?

已完成的工作:

  1. 在 J12上提供5V 稳压电源
  2. 已将 USB 电缆从主机 PC 连接到 J5
  3. 已打开 SW7
  4. 连接到高速数据转换器专业版 v5.00上的电路板
  5. 已尝试通过“Download Firmware”(下载固件)菜单对 FPGA 进行编程

观察到的情况:

 在 GUI 上完成编程过程后,软件会显示“No firmware (无固件)”。 请选择要加载固件的器 件”,板载 LED“FPGA_CONF_DONE”仍然熄灭,表示 FPGA 固件写入不正确。

当我暂时移除 J6上的 DDR-SDRAM 时、我进一步检查了编程过程是否成功完成。 然后我可以在软件上执行“捕获”,但所有采样数据都是零。 是否可以将此错误链接到板载 SDRAM?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    确保您的5V 电源能够提供至少4A 的电流。

    此致、

    Jim